Kann ein 3-Leiter Messumformer auch in 2-Leiter betrieben werden?
Nein.
Kann mit jedem Druckmessumformer jedes Medium gemessen werden?
Nein, die im Datenblatt angegebenen Werkstoffe sind vom Kunden auf Beständigkeit zu prüfen.
Kann der Stecker umgebaut werden?
Der elektrische Anschluss kann nicht umgebaut werden.
Kann zwischen 4 … 20 mA und 0 … 10 V umgeschaltet werden?
Nein, das Ausgangssignal wird bei der Bestellung festgelegt und kann nicht verändert werden.
Wodurch entsteht Nullpunktdrift?
Durch Alterung der elektronischen Bauteile, durch Temperatur und Lastwechsel.
Welche Lösung gibt es bei Druckspitzen?
Hier empfehlen wir die Verwendung eines Prozessanschlusses mit reduzierter Kanalbohrung von z. B. 0,6 mm oder 0,3 mm Durchmesser.
Arbeitet ein Druckmessumformer auch ohne Versorgungsspannung?
Nein.
Funktioniert der Druckmessumformer noch einwandfrei wenn die als minimal spezifizierte Versorgungsspannung geringfügig unterschritten wird?
Bis zu einem gewissen Druck liefert der
Druckmessumformer zwar noch ein korrektes Ausgangssignal, wenn der Druck aber weiter ansteigt bleibt das Ausgangssignal auf dem gleichen Wert stehen, da die Versorgungsspannung nicht ausreicht um das Ausgangssignal voll auszusteuern.
Was ist die Überlast-Druckgrenze?
Drücke bis zur Überlast-Druckgrenze hinterlassen keine bleibenden Schäden am Messgerät, allerdings können die im Datenblatt spezifizierten Fehlergrenzen überschritten werden.
Bei welchem Druck kann das Druckmessgerät zerstört werden?
Drücke oberhalb der Überlast-Druckgrenze können zu irreversiblen Schäden am Messgerät führen. Dabei ist es unerheblich, ob der Druck dauerhaft oder nur kurzzeitig anliegt. In jedem Fall muss mit der vollständigen Zerstörung der druckbeaufschlagten Teile und dem plötzlichen Austritt des Druckmediums gerechnet werden.
Wozu dienen Geräte für die Raumlufttechnik?
Raumlufttechnik-Geräte, auch RLT-Geräte genannt, tauschen die verbrauchte Raumluft mit frischer Luft von außen aus. Räume werden somit ausreichend belüftet und die Luftqualität verbessert.
Weitere Informationen finden Sie in nachstehendem Video:
Warum ist es wichtig, Raumlufttechnik-Geräte so energieeffizient wie möglich zu gestalten?
Aus Umweltschutz- und Kostengründen ist es sehr wichtig, Raumlufttechnik-Geräte so energieeffizient wie möglich zu gestalten, denn der größte Energieverbrauch in Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien wird für die Luft- und Klimatechnik aufgewendet. Außerdem regulieren inzwischen sogar einige EU-Normen die Energieeffizienz.
Weitere Informationen finden Sie in nachstehendem Video:
Welche Funktion haben Raumlufttechnik-Messgeräte?
Raumlufttechnik-Messgeräte können Druckverluste aufgrund verschmutzter Filter anzeigen, ermöglichen die Kontrolle des richtigen Betriebszustandes und verhindern Frostschäden an den Wärmeaustauschern. Außerdem können Sie zur Überwachung eingesetzt werden, da sie mit digitalen Schnittstellen erhältlich sind.
Weitere Informationen finden Sie in nachstehendem Video:
Was versteht man unter der Genauigkeit bei mechanischen Druck- bzw. Temperaturschaltern?
Unter der Genauigkeit versteht man die Abweichung zwischen dem Sollwert und Istwert der Schaltpunkte. Die „Genauigkeit“ wird bei mechanischen Druck- und Temperaturschaltern sehr wenig verwendet, weil der Sollwert oft vom Kunden selbst eingestellt wird.
Was ist die Wiederholbarkeit bei mechanischen Druck- bzw. Temperaturschaltern?
Die Wiederholbarkeit ist einer der wichtigsten Leistungsparameter für Druck- bzw. Temperaturschalter. Sie beschreibt die maximale Abweichung zwischen den Schaltpunkten bei wiederholtem Anfahren des gleichen Druck- oder Temperaturwerts. Dieser Wert gibt an, wie zuverlässig der Druckschalter immer den gleichen Wert schaltet.
Was sind die wichtigsten Auswahlkriterien für Druckschalter?
Die wichtigsten Kriterien um den richtigen Druckschalter für den Prozess auszuwählen sind:
- die Druckart
- der Einsatzbereich (z. B. Ex oder Sicherheitssystem mit SIL-Anforderung)
- der Einstellbereich (bei welchem Druck sollte der Druckschalter schalten) und der Arbeitsbereich
- die Kontaktausführung (wie viele Schaltpunkte hat der Kunde, wie viele Stromkreise hat der Kunde zu steuern)
- und die elektrische Belastbarkeit
Welchen Schalter benötigt man für den Einsatz in Sicherheitssystemen?
Für den Einsatz in Sicherheitssystemen benötigt man einen Druck- oder Temperaturschalter mit einer SIL-Zulassung.
Was bedeuten die drei Begriffe Hysterese/Schaltdifferenz/Deadband bei Druck- bzw. Temperaturschaltern?
Die drei Begriffe bedeuten den Unterschied zwischen Schaltpunkt und Rückschaltpunkt. Am Schaltpunkt ändert der Schalter durch seine Aktivierung den vorhandenen Stromkreis. Am Rückschaltpunkt wird der ursprünglich vorhandene Zustand wiederhergestellt. Es ist grundsätzlich unverzichtbar.