Häufige Fragen

Druckmittler

Was ist ein Druckmittler?

Ein Druckmittler ist ein zusätzliches Bauelement, welches ein Druckmessgerät oder einen Drucktransmitter schützt. Er überträgt den Messstoff zum Messgerät, ohne mit dem Messgerät in Berührung zu kommen.

Wie funktioniert ein Druckmittler?

Eine aus geeignetem Werkstoff gefertigte Membrane übernimmt die Trennung zwischen Messmedium und Messorgan. Der Innenraum zwischen Membrane und Druckmessgerät ist vollständig mit einer Druckübertragungsflüssigkeit gefüllt. Wirkt nun vom Messstoff her der Druck, so wird dieser über die elastische Membrane auf die Flüssigkeit und weiter auf das Messgerät übertragen.

Weitere Informationen finden Sie in nachstehendem Video:

Wie funktioniert ein Druckmittler? | Einsatzbereiche und Vorteile bei der Druckmessung

Wann sollte ein Druckmittler angebaut werden?

Druckmittler werden zu Druckmessungen eingesetzt, wenn der Messstoff mit den drucktragenden Teilen des Messgerätes nicht in Berührung kommen soll oder schwierigen Bedingungen eines Prozesses angepasst werden muss.

Wie werden Druckmittler in Prozesse eingebunden?

Druckmittler werden an vorhandenen Anschlussflansche oder Schweißmuffen montiert, die an eine Rohrleitung, einen Prozessreaktor oder einen Tank angeschweißt werden.

Welche Vorteile bieten Druckmittler?

Druckmittler bieten den Vorteil, dass der Messstoff die Membrane „großflächig“ beaufschlagt und ermöglichen so eine genaue Druckmessung, vor allem bei sehr kleinen Drücken (< 600 mbar). Des Weiteren können sie z. B. für die Reinigung oder Kalibrierung leicht demontiert werden.

Weitere Informationen finden Sie in nachstehendem Video:

Wie funktioniert ein Druckmittler? | Einsatzbereiche und Vorteile bei der Druckmessung

Was kennzeichnet einen Rohr-Druckmittler?

Der Rohr-Druckmittler eignet sich sehr gut zum Einsatz bei strömenden Messstoffen. Da er vollkommen in die Prozessleitung integriert ist, treten durch die Messung keine störenden Turbulenzen, Ecken, Toträume und sonstige Hindernisse in Strömungsrichtung auf.

Welche Vorteile bietet ein Rohr-Druckmittler?

Bei Rohr-Druckmittlern mit ideal kreiszylindrischer Form fließt der Messstoff ungehindert durch und bewirkt eine Selbstreinigung der Messkammer. Verschiedene Nennweiten erlauben die Anpassung an jeden Rohrleitungsquerschnitt.

Was ist ein Zungen-Druckmittler?

Dieser Typ eignet sich speziell für heterogene Messstoffe, da er direkt in das Medium eintaucht. Er hat, verglichen mit anderen Druckmittlern, einen extrem kleinen Raumbedarf. Der Druck wird „punktuell” erfasst. Der Druckmittler besteht aus einem einseitig verschlossenen Ovalrohr als Druckfühler und einem damit verschweißten Anschlussteil. Zur Stabilisierung ist im Fühler eine Stütze eingebaut. Die Anpassung an die Messstelle wird mit lnnen- oder Außengewinde vorgenommen.

Mit welchen Geräten kann ein Druckmittler kombiniert werden?

Ein Druckmittler kann mit nahezu allen Manometern, Prozesstransmittern, Druckschaltern oder Drucksensoren kombiniert werden.

Welche Anbaumöglichkeiten gibt es bei Druckmittlern?

Der Anbau eines Druckmittlers kann über einen Direktanbau, ein Kühlelement oder eine entsprechende Kapillarleitung erfolgen.

Wie flexibel kann ein Druckmittler zusammengestellt werden?

Für jede Anwendung stehen optimale Druckmittler-Bauformen, Werkstoffe, Füllmedien und Zubehör zur Verfügung. Zertifikate und Zeugnisse können je nach Anforderung mitgeliefert werden.

Was ist eine Druckmittler-Kennlinie?

Die Druckmittler-Kennlinie zeigt eine grafische Darstellung der Elastizität der Membrane. In dieser Darstellung wird die Volumenänderung in Beziehung zur Druckänderung gebracht und dargestellt.

Wann werden Flanschanschlüsse bei Druckmittlern angewendet?

Die Kombinationen von Druckmittlern mit Flanschanschluss können bei Prozessen mit extremen Temperaturen, aggressiven, anhaftenden, korrosiven, hochviskosen, umweltschädlichen oder giftigen Messstoffen zum Einsatz kommen. Der Druckmittler in Flanschbauart ist durch seine Anschlussabmessungen auf alle heute gängigen Normflansche abgestimmt und wird anstelle eines Blindflansches montiert.

Wie erfolgt der Anschluss eines Druckmittlers?

Die Druckmittler sind in der Grundbauform mit Innen- oder Außengewinde erhältlich. Aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Prozessanschlüssen lassen sie sich problemlos auf verschiedenste Anschlüsse montieren. In der Regel handelt es sich bei diesen Anschlüssen um T-Stücke, die in Rohrleitungen integriert oder per Anschweißstutzen mit einer Rohrleitung verbunden werden.

Wann werden Sterilanschlüsse bei Druckmittlern angewendet?

Die Kombination von Druckmittlern mit Druckmessgeräten im Hygienic Design können bei Prozessen mit Gasen, Druckluft oder Dampf, mit flüssigen, pastösen, pulvrigen und heißen Messstoffen zum Einsatz kommen. Die Druckmittler halten auftretenden Temperaturen stand und erfüllen die Anforderungen für sterile Verbindungen.

Kennzeichnend für die sterile Technik ist die Erfüllung der SIP- und CIP-Kriterien, die durch den Einsatz von Druckmittlern erfüllt werden. Diese Abkürzungen stehen für die Sterilisation und Reinigung der messstoffberührten Teile im Prozess. Die Kombination von Druckmessgeräten mit frontbündigen Druckmittlern oder Rohr-Druckmittlern erfüllt die strengen Anforderungen an die hygienegerechte Instrumentierung und realisiert auch schwierigste Messaufgaben.

Warum gibt es verschiedene Werkstoffe oder Beschichtungen bei Druckmittlern?

Verschiedene Werkstoffe oder Beschichtungen stehen bei Druckmittlern zur Wahl, um eine genaue Messung von schwierigen Messstoffen (aggressiven, korrosiven, abrasiven, hochviskosen, heterogenen, toxischen, heißen oder aseptischen) zu ermöglichen. Es stehen für nahezu alle Prozesse geeignete Werkstoffe oder Beschichtungen bereit.

Warum gibt es verschiedene Druckübertragungsflüssigkeiten bei Druckmittlern?

Bei der Auswahl der Druckübertragungsflüssigkeit für Druckmittler sind Faktoren wie Verträglichkeit (physiologisch unbedenklich) sowie Temperatur- und Druckverhältnisse am zu messenden Ort von entscheidender Bedeutung. Je nach Druckübertragungsflüssigkeit muss der dafür geeignete minimale und maximale Temperatureinsatzbereich beachtet werden.

Welchen Einfluss hat der Durchmesser der Membran auf die Anzeige?

Membrane mit kleinem Durchmsser können nur kleine Volumenänderungen aufnehmen. Je größer der Durchmesser einer Membrane, desto besser können auftretende Abweichungen ausgeglichen werden.


Was ist ein Druckmittler mit vorgezogener Membran und wann wird dieser eingesetzt?

Ein Druckmittler mit vorgezogener Membrane (Tubus- Ausführung) wird an dickwandigen und/oder isolierten Produktleitungen oder Behälterwänden eingesetzt wird. Die Zellenbauart bildet hierbei eine Unterkategorie, die unter Verwendung eines Blindflansches am Entnahmeflansch zum Einsatz kommt. Sonderbauformen können auf Anfrage kundenspezifisch angefertigt werden.

Wann werden Gewindeanschlüsse bei Druckmittlern angewendet?

Die Kombinationen von Druckmittlern mit Gewindeanschluss können bei Prozessen mit extremen Temperaturen, aggressiven, anhaftenden, korrosiven, umweltschädlichen oder giftigen Messstoffen zum Einsatz kommen.

Welche Druckmittler sind EHEDG-zertifiziert?

Druckmittler:

990.18, 990.22, 990.24, 990.50, 990.51, 990.52, 990.53

Rohr-Druckmitter:

981.18, 981.22, 981.50, 981.51, 981.52, 981.53


Warum gibt es für KN 92 keine USP-Class-VI-Zulassung?

Die Zulassung USP Class VI bezieht sich auf Kunststoffe, die in der Medizintechnik und Pharmazie Anwendung finden. Diese werden in sechs Biokompatibilitäts-Klassen unterteilt. Da es sich bei KN 92 um kein Polymer handelt, kann dies nicht durch diese Zulassung bestätigt werden. Gerne kann ein 2.2-Werkszeugnis zur Bestätigung zum Gerät beigelegt werden.

Kann ein Membranüberwachungssystem auch über den WIKA-Service repariert werden?

Ein Membranüberwachungssystem kann leider nicht über den WIKA-Service repariert werden. Der Grund hierfür ist, den hochwertigen Messstoff zu schützen. Eine genaue Untersuchung der zwei aneinander liegenden Membranen ist technisch so aufwändig, dass sich eine Reparatur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht lohnen würde. Die Membranen müssten mit technischen Hilfsmitteln auf Mikrorisse, etwaige Leckagen oder Korrosionsangriffe geprüft werden.